24ビットΔΣA/Dコンバータ
以下に、コード生成が24ビットΔΣA/Dコンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.25 プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータ用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
24ビットΔΣA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
24ビットΔΣA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
ΔΣA/D変換終了割り込みINTDSADの発生に伴う処理を行います。 | |
|
ゼロクロス検出割り込みINTDSADZCnの発生に伴う処理を行います。 | |
|
24ビットΔΣA/Dコンバータを動作許可状態に設定します。 | |
|
24ビットΔΣA/Dコンバータを動作停止状態に設定します。 | |
|
A/D変換を開始します。 | |
|
A/D変換を終了します。 | |
|
24ビットΔΣA/Dコンバータをリセットします。 | |
|
24ビットΔΣA/Dコンバータに対する電荷リセットを行います。 | |
|
A/D変換結果(24ビット)を読み出します。 | |
|
A/D変換結果(16ビット:24ビット分解能の上位16ビット)を読み出します。 |