8 ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_IT8bitm_Channeln_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_IT8bitm_Channeln_Create_UserInit ( void );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし
8 ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_IT8bitm_Channeln_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void R_IT8bitm_Channeln_Create_UserInit ( void );
備考 mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし