Everything

R_IT8bitm_Set_PowerOff

8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。

備考              API 関数の呼び出しにより、8ビット・インターバル・タイマはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

 

[指定形式]

void       R_IT8bitm_Set_PowerOff ( void );

備考              m は、ユニット番号をを意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし