Everything

r_kb2m_interrupt

タイマ割り込みINTTKB2mの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、タイマ割り込みINTTKB2mに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

 CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static void   r_kb2_interrupt ( void );

 

 CC-RLコンパイラの場合

static void   __near r_kb2m_interrupt ( void );

備考              m はユニット番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし