Everything
Everything
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
16ビット・タイマKB2
R_KB2m_Start
R_KB2
m
_Start
16
ビット・タイマ
KB2
のカウント処理を開始します。
[
指定形式
]
void R_KB2
m
_Start ( void );
備考
m
は、ユニット番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
r_kb2m_interrupt
次のトピックスへ
R_KB2m_Stop
目次
R_KB2m_Create
R_KB2m_Create_UserInit
r_kb2m_interrupt
R_KB2m_Start
R_KB2m_Stop
R_KB2m_Set_PowerOff
R_KB2m_Simultaneous_Start
R_KB2m_Simultaneous_Stop
R_KB2m_Synchronous_Start
R_KB2m_Synchronous_Stop
R_KB2m_TKBOn0_Forced_Output_Stop_Function1_Start
R_KB2m_TKBOn0_Forced_Output_Stop_Function1_Stop
R_KB2m_TKBOn1_Forced_Output_Stop_Function1_Start
R_KB2m_TKBOn1_Forced_Output_Stop_Function1_Stop
R_KB2m_TKBOn0_DitheringFunction_Start
R_KB2m_TKBOn0_DitheringFunction_Stop
R_KB2m_TKBOn1_DitheringFunction_Start
R_KB2m_TKBOn1_DitheringFunction_Stop
R_KB2m_TKBOn0_SmoothStartFunction_Start
R_KB2m_TKBOn0_SmoothStartFunction_Stop
R_KB2m_TKBOn1_SmoothStartFunction_Start
R_KB2m_TKBOn1_SmoothStartFunction_Stop
R_KB2m_BatchOverwriteRequestOn
使用例