Everything

R_PGA_DSAD_Create_UserInit

プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考              API 関数は、R_PGA_DSAD_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

void       R_PGA_DSAD_Create_UserInit ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし