A/D変換結果の平均値を読み出します。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_PGA_DSAD_Get_AverageResult ( uint16_t * const bufferH, uint16_t * const bufferL );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
O |
uint16_t * const bufferH; |
読み出したA/D変換結果(DSADMVMレジスタとDSADMVHレジスタ)を格納する領域へのポインタ |
O |
uint16_t * const bufferLl; |
読み出したA/D変換結果(DSADMVCレジスタとDSADMVLレジスタ)を格納する領域へのポインタ |
[戻り値]
なし