アラームの発生条件を設定します。(バイナリモード設定時)
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
#include “r_cg_rtc.h”
void R_RTC_Set_BinaryAlarmValue ( uint32_t alarm_enable, uint32_t alarm_val );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
uint32_t alarm_enable; |
アラームイネーブル |
I |
uint32_t alarm_val; |
アラームの発生条件(カウント値) (バイナリカウンタアラームレジスタへ値を設定します) |
[戻り値]
なし