Everything

R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn

割り込みINTRTCの発生周期を設定したのち、定周期割り込み機能を開始します。

 

[指定形式]

#include       “r_cg_macrodriver.h”

#include       “r_cg_rtc.h”

MD_STATUS   R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn ( rtc_int_period_t period );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

rtc_int_period_t period;

割り込みINTRTCの発生周期

  HALFSEC           0.5

  ONESEC             1

  ONEMIN              1

  ONEHOUR         1時間

  ONEDAY             1

  ONEMONTH      1ヵ月

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正