Everything

R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Start

チャネルnのカウント(下位8ビット)を開始します。

備考1.          API 関数を呼び出しは、タイマ・アレイ・ユニットを8ビット・タイマとして使用している場合に限られます。

備考2.          API 関数を呼び出してからカウント処理を開始するまでの時間は、当該機能の種類(インターバル・タイマ,外部イベント・カウンタ,ディレイ・カウンタなど)により異なります。

 

[指定形式]

void       R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Start ( void );

備考           mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし