Everything

R_TAUm_Channeln_Start

チャネルnのカウントを開始します。

備考              API 関数を呼び出してからカウント処理を開始するまでの時間は、当該機能の種類(インターバル・タイマ,方形波出力,外部イベント・カウンタなど)により異なります。

 

[指定形式]

void       R_TAUm_Channeln_Start ( void );

備考           mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし