Everything

can_act

ican_act

概要
起動要求のキューイング解除
C言語形式
 ER_UINT can_act ( ID tskid );
 ER_UINT ican_act ( ID tskid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
TSK_SELF: 自タスク
数値: タスクのID

機能
tskidで指定されたタスクにキューイングされている起動要求をすべて解除(起動要求カウンタに0を設定)します。
なお,正常終了時は戻り値として本サービス・コールの発行により解除した起動要求数を返します。
備考 本サービス・コールでは,状態操作処理は行わず,起動要求カウンタの設定処理のみを行います。
したがって,READY状態などからDORMANT状態に遷移することはありません。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_ID
-18
不正ID番号
- tskid<0
- tskid>VTMAX_TSK
- 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した。
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからican_actを発行した場合,および非タスクからcan_actを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
-
0
正常終了
- 起動要求数が0である。
- 対象タスクがDORMANT状態である。
-
正の値
正常終了(解除した起動要求数)