第8章 システム状態管理機能
 RI78V4におけるシステム状態管理機能では,CPUロック状態への移行,ディスパッチ禁止状態への移行などといったシステムの状態を操作する機能のほかに,コンテキスト種別の参照,CPUロック状態の参照などといったシステムの状態を参照する機能も提供しています。
 -	 rot_rdq,irot_rdq
パラメータtskpriで指定された優先度に対応したレディ・キューの先頭タスクを最後尾につなぎかえ,タスクの実行順序を明示的に変更します。
以下に,本サービス・コールを利用した際の状態変化を示します。
パラメータtskpriで指定された優先度に対応したレディ・キューの先頭タスクを最後尾につなぎかえ,タスクの実行順序を明示的に変更します。
以下に,本サービス・コールを利用した際の状態変化を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_cychdr ( void ) { PRI tskpri = 8; /*変数の宣言,初期化*/ ............ ............ irot_rdq ( tskpri ); /*レディ・キューの回転*/ ............ ............ return; /*周期ハンドラの終了*/ }  | 
  
 備考1 本サービス・コールでは,回転要求のキューイングが行われません。このため,該当優先度に対応したレディ・キューにタスクが1つもキューイングされていなかった場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。
 備考3 レディ・キューは,優先度をキーとしたハッシュ・テーブルであり,実行可能な状態(READY状態,またはRUNNING状態)へと遷移したタスクがFIFO順でキューイングされます。
このため,スケジューラは,起動された際にレディ・キューの優先度高位から“タスクの検出処理”を実行し,キューイングされているタスクを検出した際には,該当優先度の先頭タスクにCPUの利用権を与えることにより,RI78V4のスケジューリング方式を実現しています。
このため,スケジューラは,起動された際にレディ・キューの優先度高位から“タスクの検出処理”を実行し,キューイングされているタスクを検出した際には,該当優先度の先頭タスクにCPUの利用権を与えることにより,RI78V4のスケジューリング方式を実現しています。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_cychdr ( void ) { ID p_tskid; /*変数の宣言*/ ............ ............ iget_tid ( &p_tskid ); /*RUNNING状態のタスクの参照*/ ............ ............ return; /*周期ハンドラの終了*/ }  | 
  
 -	 loc_cpu,iloc_cpu
システム状態種別をCPUロック状態へと変更します。
これにより,本サービス・コールの発行からunl_cpu,またはiunl_cpuが発行されるまでの間,“マスカブル割り込みの受け付け処理”が禁止されるとともに,サービス・コールの発行が制限されます。
なお,RI78V4では,本サービス・コールの発行からunl_cpu,またはiunl_cpuが発行されるまでの間にマスカブル割り込みが発生した場合には,該当割り込み処理(割り込みハンドラ)への移行をunl_cpu,またはiunl_cpuが発行されるまで遅延しています。
また,RI78V4では,CPUロック状態で発行可能なサービス・コールを以下に示したものに制限しています。
システム状態種別をCPUロック状態へと変更します。
これにより,本サービス・コールの発行からunl_cpu,またはiunl_cpuが発行されるまでの間,“マスカブル割り込みの受け付け処理”が禁止されるとともに,サービス・コールの発行が制限されます。
なお,RI78V4では,本サービス・コールの発行からunl_cpu,またはiunl_cpuが発行されるまでの間にマスカブル割り込みが発生した場合には,該当割り込み処理(割り込みハンドラ)への移行をunl_cpu,またはiunl_cpuが発行されるまで遅延しています。
また,RI78V4では,CPUロック状態で発行可能なサービス・コールを以下に示したものに制限しています。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_task ( VP_INT exinf ) { ............ ............ loc_cpu ( ); /*CPUロック状態への移行*/ ............ /*CPUロック状態*/ ............ unl_cpu ( ); /*CPUロック状態の解除*/ ............ ............ }  | 
  
 備考3 RI78V4では,割り込みマスク・フラグ・レジスタMKxx,および,プログラム・ステータス・ワードPSWのインサービス・プライオリティ・フラグISPxを操作して,“マスカブル割り込みの受け付け禁止”を実現しています。このため,本サービス・コールの発行からunl_cpu,またはiunl_cpuが発行されるまでの間,処理プログラムから該当レジスタを操作することは禁止されています。
 -	 unl_cpu,iunl_cpu
システム状態種別を非CPUロック状態へと変更します。
これにより,loc_cpu,またはiloc_cpuの発行により禁止されていた“マスカブル割り込みの受け付け処理”が許可されるとともに,および,サービス・コールの発行制限が解除されます。
なお,RI78V4では,loc_cpu,またはiloc_cpuの発行から本サービス・コールが発行されるまでの間にマスカブル割り込みが発生した場合には,該当割り込み処理(割り込みハンドラ)への移行を本サービス・コールが発行されるまで遅延しています。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
システム状態種別を非CPUロック状態へと変更します。
これにより,loc_cpu,またはiloc_cpuの発行により禁止されていた“マスカブル割り込みの受け付け処理”が許可されるとともに,および,サービス・コールの発行制限が解除されます。
なお,RI78V4では,loc_cpu,またはiloc_cpuの発行から本サービス・コールが発行されるまでの間にマスカブル割り込みが発生した場合には,該当割り込み処理(割り込みハンドラ)への移行を本サービス・コールが発行されるまで遅延しています。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_task ( VP_INT exinf ) { ............ ............ loc_cpu ( ); /*CPUロック状態への移行*/ ............ /*CPUロック状態*/ ............ unl_cpu ( ); /*CPUロック状態の解除*/ ............ ............ }  | 
  
 備考2 RI78V4では,割り込みマスク・フラグ・レジスタMKxx,および,プログラム・ステータス・ワードPSWのインサービス・プライオリティ・フラグISPxを操作して,“マスカブル割り込みの受け付け許可”を実現しています。このため,loc_cpu,またはiloc_cpuの発行から本サービス・コールが発行されるまでの間,処理プログラムから該当レジスタを操作することは禁止されています。
 -	 dis_dsp
システム状態種別をディスパッチ禁止状態へと変更します。
これにより,本サービス・コールの発行からena_dspが発行されるまでの間,ディスパッチ処理(タスクのスケジューリング処理)が禁止されます。
なお,RI78V4では,本サービス・コールの発行からena_dspが発行されるまでの間に“ディスパッチ処理を伴うサービス・コール(chg_pri,sig_semなど)”が発行された場合には,キュー操作,カウンタ操作などといった処理を行うだけであり,実際のディスパッチ処理は,ena_dspが発行されるまで遅延され,一括して行うようにしています。
以下に,本サービス・コールを利用した際の処理の流れを示します。
システム状態種別をディスパッチ禁止状態へと変更します。
これにより,本サービス・コールの発行からena_dspが発行されるまでの間,ディスパッチ処理(タスクのスケジューリング処理)が禁止されます。
なお,RI78V4では,本サービス・コールの発行からena_dspが発行されるまでの間に“ディスパッチ処理を伴うサービス・コール(chg_pri,sig_semなど)”が発行された場合には,キュー操作,カウンタ操作などといった処理を行うだけであり,実際のディスパッチ処理は,ena_dspが発行されるまで遅延され,一括して行うようにしています。
以下に,本サービス・コールを利用した際の処理の流れを示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_task ( VP_INT exinf ) { ............ ............ dis_dsp ( ); /*ディスパッチ禁止状態への移行*/ ............ /*ディスパッチ禁止状態*/ ............ ena_dsp ( ); /*ディスパッチ禁止状態の解除*/ ............ ............ }  | 
  
 -	 ena_dsp
システム状態種別をディスパッチ許可状態へと変更します。
これにより,dis_dspの発行により禁止されていたディスパッチ処理(タスクのスケジューリング処理)が許可されます。
なお,RI78V4では,dis_dspの発行から本サービス・コールが発行されるまでの間に“ディスパッチ処理を伴うサービス・コール(chg_pri,sig_semなど)”が発行された場合には,キュー操作,カウンタ操作などといった処理を行うだけであり,実際のディスパッチ処理は,本サービス・コールが発行されるまで遅延され,一括して行うようにしています。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
システム状態種別をディスパッチ許可状態へと変更します。
これにより,dis_dspの発行により禁止されていたディスパッチ処理(タスクのスケジューリング処理)が許可されます。
なお,RI78V4では,dis_dspの発行から本サービス・コールが発行されるまでの間に“ディスパッチ処理を伴うサービス・コール(chg_pri,sig_semなど)”が発行された場合には,キュー操作,カウンタ操作などといった処理を行うだけであり,実際のディスパッチ処理は,本サービス・コールが発行されるまで遅延され,一括して行うようにしています。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_task ( VP_INT exinf ) { ............ ............ dis_dsp ( ); /*ディスパッチ禁止状態への移行*/ ............ /*ディスパッチ禁止状態*/ ............ ena_dsp ( ); /*ディスパッチ禁止状態の解除*/ ............ ............ }  | 
  
 -	 sns_ctx
本サービス・コールを発行した処理プログラムのコンテキスト種別(非タスク・コンテキスト,タスク・コンテキスト)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したコンテキスト種別(TRUE:非タスク・コンテキスト,FALSE:タスク・コンテキスト)”が返されます。
本サービス・コールを発行した処理プログラムのコンテキスト種別(非タスク・コンテキスト,タスク・コンテキスト)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したコンテキスト種別(TRUE:非タスク・コンテキスト,FALSE:タスク・コンテキスト)”が返されます。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_sub ( void ) { BOOL ercd; /*変数の宣言*/ ............ ............ ercd = sns_ctx ( ); /*コンテキスト種別の参照*/ if ( ercd == TRUE ) { ............ /*非タスク・コンテキスト*/ ............ } else if ( ercd == FALSE ) { ............ /*タスク・コンテキスト*/ ............ } ............ ............ }  | 
  
 -	 sns_loc
本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(CPUロック状態,非CPUロック状態)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:CPUロック状態,FALSE:非CPUロック状態)”が返されます。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(CPUロック状態,非CPUロック状態)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:CPUロック状態,FALSE:非CPUロック状態)”が返されます。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_sub ( void ) { BOOL ercd; /*変数の宣言*/ ............ ............ ercd = sns_loc ( ); /*CPUロック状態の参照*/ if ( ercd == TRUE ) { ............ /*CPUロック状態*/ ............ } else if ( ercd == FALSE ) { ............ /*非CPUロック状態*/ ............ } ............ ............ }  | 
  
 -	 sns_dsp
本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(ディスパッチ禁止状態,ディスパッチ許可状態)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:ディスパッチ禁止状態,FALSE:ディスパッチ許可状態)”が返されます。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(ディスパッチ禁止状態,ディスパッチ許可状態)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:ディスパッチ禁止状態,FALSE:ディスパッチ許可状態)”が返されます。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_sub ( void ) { BOOL ercd; /*変数の宣言*/ ............ ............ ercd = sns_dsp ( ); /*ディスパッチ禁止状態の参照*/ if ( ercd == TRUE ) { ............ /*ディスパッチ禁止状態*/ ............ } else if ( ercd == FALSE ) { ............ /*ディスパッチ許可状態*/ ............ } ............ ............ }  | 
  
 -	 sns_dpn
本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(ディスパッチ保留状態であるか否か)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:ディスパッチ保留状態,FALSE:非ディスパッチ保留状態)”が返されます。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(ディスパッチ保留状態であるか否か)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:ディスパッチ保留状態,FALSE:非ディスパッチ保留状態)”が返されます。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/ #include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/ void func_sub ( void ) { BOOL ercd; /*変数の宣言*/ ............ ............ ercd = sns_dpn ( ); /*ディスパッチ保留状態の参照*/ if ( ercd == TRUE ) { ............ /*ディスパッチ保留状態*/ ............ } else if ( ercd == FALSE ) { ............ /*非ディスパッチ保留状態*/ ............ } ............ ............ }  |