-
twai_sem
-
ER twai_sem ( ID semid, TMO tmout );
|
MOVW BC, #tmout_lo
MOVW DE, #tmout_hi
MOV A, #semid
CALL !!_twai_sem
|
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから0x1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(セマフォ・カウンタが0x0であった)場合には,カウンタ操作処理は実行されず,自タスクを対象セマフォの待ちキューに資源の獲得要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(資源待ち状態)へと遷移します。
なお,資源待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,資源待ち状態からREADY状態へと遷移します。
備考 待ち時間
tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“
wai_semと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“
pol_semと同等の処理”を実行します。