Everything

wai_sem

概要
資源の獲得(永久待ち)
C言語形式
 ER      wai_sem ( ID semid );
 
アセンブリ言語形式
 MOV     A, #semid
 CALL    !!_wai_sem
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      semid;
セマフォのID
 
機能
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから0x1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(セマフォ・カウンタが0x0であった)場合には,カウンタ操作処理は実行されず,自タスクを対象セマフォの待ちキューに資源の獲得要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(資源待ち状態)へと遷移します。
なお,資源待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,資源待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
資源待ち状態の解除操作
エラー・コード
sig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された
E_OK
isig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された
E_OK
rel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI

戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された