Everything

 

-pic 【V1.07.00以降】


PIC機能を有効にします。

[指定形式]

-pic

 

-

省略時解釈

PIC機能を無効にします。

[詳細説明]

-

本オプションを指定すると,.cseg,.section疑似命令に指定可能な再配置属性が変更されます。

次の再配置属性を指定するとエラーになります。

オプション指定時:TEXT

オプション未指定時:PCTEXT

-

本オプション指定時は,既定義マクロ__PICが有効になります。

-

-pirodオプションと同時に指定しない場合,エラーとなります。

-

本オプションは,指定可能な再配置属性を制御するのみです。関数への参照コードに対するエラー判定処理は行いません。