Everything

 

-pid 【V1.07.00以降】


PID機能を有効にします。

[指定形式]

-pid

 

-

省略時解釈

PID機能を無効にします。

[詳細説明]

-

本オプションを指定すると,.dseg,.section疑似命令に指定可能な再配置属性が変更されます。

次の再配置属性を指定するとエラーになります。

オプション指定時:DATA,ZDATA,ZDATA23,BSS,ZBSS,ZBSS23

オプション未指定時:SDATA32,SBSS32,EDATA32,EBSS32

-

本オプション指定時は,既定義マクロ__PIDが有効になります。

-

本オプションは,指定可能な再配置属性を制御するのみです。データへの参照コードに対するエラー判定処理は行いません。