Everything

 

-MT【V1.06.00以降】


ターゲット名を指定します。

[指定形式]

-MT=<ターゲット名>

 

-

省略時解釈

ターゲット名を変更しません。

[詳細説明]

-

依存関係ファイルに出力するターゲット名を指定します。

-

-MMオプションが未指定の場合はこのオプションは無効になります。

-

-MTオプションにターゲット名の指定がない場合はエラーになります。

[使用例]

asrh test.asm -MM -MT=A

<test.asm>

$INCLUDE "inc1.inc"
$INCLUDE "inc2.inc"

<inc2.inc>

$include "inc3.inc"

inc1.inc, inc3.incは空ファイルになります。

 

<出力内容>

A: test.asm 
A: inc1.inc
A: inc2.inc
A: inc3.inc