-MF【V1.06.00以降】
依存関係ファイルの名前を変更します。
[指定形式]
-MF=<ファイル名>
-
省略時解釈
依存関係ファイル名を変更しません。出力されるファイルは入力ファイル名の拡張子をdepに置き換えたものとなります。
[詳細説明]
出力する依存関係ファイルの名前を変更します。
-MMオプションが未指定の場合はこのオプションは無効になります。
[使用例]
依存関係をD.depに出力します。
asrh test.asm -MM -MF=D.dep
[備考]
入力ファイルが複数存在する場合は最後の入力ファイル分のみ依存関係ファイルを出力します。