Everything

 

-DEFine


未定義シンボルを強制定義します。

[指定形式]

-DEFine=suboption[, ...]
  suboption := symbol1=symbol2
            |  symbol1=value

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

未定義シンボルsymbol1を外部定義シンボルsymbol2,または数値valueで強制定義します。

-

valueは16進数で指定します。
先頭がA~Fの場合は,先にシンボルを検索し,該当するシンボルがなければ数値と解釈します。
先頭が0の場合は,常に数値と解釈します。

-

シンボル名がC変数名の場合は,プログラム中での定義名の先頭に“_”を付加します。

[使用例]

-

_sym1を外部定義シンボルdataと同値として定義します。

>rlink -define=_sym1=data a.obj b.obj

 

-

_sym2を0x4000として定義します。

>rlink -define=_sym2=4000 a.obj b.obj

[備考]

-

本オプションは,-form={object|relocate|library}オプションを指定した場合は無効となります。