Everything

.db4/.dw


4バイト領域を初期化します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ラベル:]
.db4
式[, ... ]
[; コメント]
[ラベル:]
.dw
式[, ... ]
[; コメント]

[機能]

-

オペランドで指定された初期値で,メモリを4バイト単位に初期化します。

[用途]

-

プログラムで使用するアドレスやデータなどの4バイトの定数を定義するときに,.db4,.dw疑似命令を使用します。

[詳細説明]

-

4バイト領域を初期化します。

(a)

式

式の値は,4バイト・データとして確保されます。したがって,式の値は0x0~0xFFFFFFFFの間でなければなりません。4バイトを越えた場合,下位4バイトがデータとして確保されます。

文字列定数は,初期値として記述できません。

 

-

初期値は,1行の範囲であれば複数指定することができます。

-

初期値として,リロケータブルなシンボルや外部参照シンボルを含んだ式が記述することができます。

-

.db4,.dw疑似命令を記述するセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には初期値指定はできないものとして,エラーを出力します。