Everything

strpbrk


文字列検索(最初の位置)を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char *strpbrk(const char *s1, const char *s2);

[戻り値]

この文字を指すポインタを返します。s2からの文字がいずれもs1の中に現れなかつた場合は,nullポインタを返します。

[詳細説明]

s2の指す文字列中のいずれかの文字(null文字(\0)は除く)がs1の指す文字列中に最初に現れた位置を求めます。