Everything

strstr


文字列検索(指定文字列の最初の位置)を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char *strstr(const char *s1, const char *s2);

[戻り値]

見つかった文字列を指すポインタを返します。文字列s2が見つからなかった場合,nullポインタを返します。s2が長さゼロの文字列を指している場合,s1を返します。

[詳細説明]

s1の指す文字列の中で,s2の指す文字列と最初に一致する部分(null文字(\0)は除く)の位置を求めます。