Everything

strcspn


文字列中の指定文字列を含まない先頭部分の長さを求めます。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

size_t __far strcspn(const char __near *s1, const char __near *s2);

size_t __far _COM_strcspn_ff(const char __far *s1, const char __far *s2);

[戻り値]

先頭部分の長さを返します。

[詳細説明]

s1の指す文字列の中で,s2の指す文字列の中にない文字のみで構成されている,先頭部分の最大の長さを求めます。