エラー番号に対応したエラー・メッセージを取得します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char __far * __far strerror(int errnum);
[戻り値]
errnumに対応するエラー・メッセージの文字列へのポインタを返します。
対応するエラー・メッセージが存在しない場合,nullポインタを返します。
[詳細説明]
エラー番号errnumに対応するエラー・メッセージを取得します。エラー・メッセージは,アプリケーション・プログラム側で変更しないでください