-listfile
<アセンブル・オプション / リストオプション>
[指定形式]
-listfile[=<ファイル名>]
-
省略時解釈
アセンブルリストファイルは出力しません。
[詳細説明]
アセンブルリストファイルを出力します。<ファイル名>を指定することもできます。
<ファイル名>は、「ファイル名の付け方」に従って指定できます。
listfileオプションで<ファイル名>を指定しない場合には、ソースファイルと同じファイル名で、拡張子が「lst」のアセンブルリストファイルが作成されます。