Everything
 

-MP【V2.04.00以降】


<アセンブル・オプション / 依存関係ファイル出力指定オプション>

[指定形式]

-MP

 

-

省略時解釈

インクルード・ファイル名をターゲットとして追加出力しません。

[詳細説明]

-

依存関係ファイルに、インクルード・ファイル名をターゲットとして追加出力します。

-

-MMオプションが未指定の場合はこのオプションは無効になります。

[例]

asrx -isa=rxv3 test.src -MM -MP

<test.src>

.include inc1.inc
.include inc2.inc
.END

<inc2.inc>

.include inc3.inc

注

inc1.inc, inc3.incは空ファイルになります。

 

<出力内容>

test.obj: test.src
test.obj: inc1.inc
inc1.inc:
test.obj: inc2.inc
inc2.inc:
test.obj: inc3.inc
inc3.inc: