Everything
 

-MT【V2.04.00以降】


<アセンブル・オプション / 依存関係ファイル出力指定オプション>

[指定形式]

-MT=<ターゲット名>

 

-

省略時解釈

ターゲット名を変更しません。

[詳細説明]

-

依存関係ファイルに出力するターゲット名を指定します。

-

-MMオプションが未指定の場合はこのオプションは無効になります。

-

-MTオプションにターゲット名の指定がない場合はこのオプションは無効になります。

[例]

asrx -isa=rxv3 test.src -MM -MT=A

<test.src>

.include inc1.inc
.include inc2.inc
.END

<inc2.inc>

.include inc3.inc

注

inc1.inc, inc3.incは空ファイルになります。

 

<出力内容>

A: test.src
A: inc1.inc
A: inc2.inc
A: inc3.inc