Everything
3.1 アセンブル・リスト・ファイル

アセンブラが出力するアセンブル・リスト・ファイルの内容と形式について説明します。

ソースリストファイルには、コンパイル結果およびアセンブル結果の情報を表示します。

ソースリストの構成と内容を示します。

表 3.1

ソースリストの構成と内容

No

リストファイルへ表示する情報

内容

サブオプション注

-showオプション省略時

1

ソース情報

アセンブリソースに対応して、C/C++言語ソースを表示

-show=source

出力しない

2

オブジェクト情報

オブジェクトプログラムの機械語、アセンブリソースコード

なし

出力する

3

統計情報

エラーの総数、ソースプログラムの行数、セクションサイズ

なし

出力する

4

コマンド指定情報

コマンドで指定されたファイル名とオプションを表示

なし

出力する

注

-listfileオプションを指定した場合に有効です。