この項では、ANSI規格における未規定の動作項目について説明します。
静的データは、コンパイル時にデータ・セクションとして出力されます。
 IEEE:Institute of Electrical and Electronics Engineers(電気電信学会)の略称です。  | 
基本的には式は前方より評価します。ただし、最適化を行った場合は未規定とします。オプションなどにより、順序が変更になることがあるので、副作用のある式の記述は行わないでください。
基本的には第一引数(先頭の引数)より順に評価します。ただし、最適化を行った場合は未規定とします。オプションなどにより、順序が変更になることがあるので、副作用のある式の記述は行わないでください。
ビットフィールドの型の整列境界をまたがないように調整します。オプションや#pragma指令でパッキングを行った場合は、整列境界調整は行わず、ビットフィールドは詰めて配置されます。
スタック、およびレジスタに割り付けます。詳細は、「9.1.3 引数の設定、参照に関する規則」を参照してください。