(1) | C言語仕様 (lang=cオプション選択時) |
ANSI/ISO 9899-1990 American National Standard for Programming Languages -C
(2) | C言語仕様 (lang=c99オプション選択時) |
ISO/IEC 9899:1999 INTERNATIONAL STANDARD Programming Languages - C
ただし、可変長配列は除きます。
(3) | C++仕様 (lang=cppオプション選択時) |
Microsoft(R) Visual C/C++ 6.0と互換性のある言語仕様に基づいています。