可変個の実引数への参照を行うため、初期設定処理を行います。
[指定形式]
#include <stdarg.h>
void va_start(va_list ap, parmN);
[引数]
ap 可変個の引数にアクセスするための変数
parmN 最右端の引数の識別子
[備考]
va_startマクロは、va_arg、va_endマクロによって使用されるapの初期化を行います。また、parmNには、外部関数定義における引数の並びの最右端の引数の識別子、すなわち「,...」の直前の識別子を指定します。
可変個の名前のない引数を参照するためには、va_startマクロ呼び出しを一番初めに実行する必要があります。