va_end
可変個の実引数を持つ関数の引数への参照を終了させます。
[指定形式]
#include <stdarg.h>
void va_end(va_list ap);
[引数]
ap 可変個の引数を参照するための変数
[備考]
apはva_startによって初期化されたapと同じでなければなりません。また、関数からのreturn前にva_endマクロが呼び出されない時は、その関数の動作は保証しません。