数を表現する文字列を、double型の浮動小数点値に変換します。
[指定形式]
#include <stdlib.h>
double atof(const char *nptr);
[引数]
nptr 変換する数を表現する文字列のポインタ
[戻り値]
変換されたdouble型の浮動小数点値
[備考]
変換後の値がオーバフロー/アンダフローをおこした時はerrnoを設定します。
変換は、浮動小数点型の形式に合わない最初の文字までに対して行います。
atof関数は、オーバフロー等のエラーが生じた場合、結果の値を保証しません。エラー時に保証された値を得たい場合は、strtod関数を使用してください。