Everything

atol


10進数を表現する文字列を、long型の整数値に変換します。

[指定形式]

#include <stdlib.h>

long atol(const char *nptr);

[引数]

nptr 変換する数を表現する文字列のポインタ

[戻り値]

変換されたlong型の整数値

[備考]

変換後の値がオーバフローをおこした時はerrnoを設定します。

変換は、10進数の形式に合わない最初の文字までに対して行います。

atol関数は、オーバフロー等のエラーが生じた場合、結果の値を保証しません。エラー時に保証された値を得たい場合は、strtol関数を使用してください。