文字列に文字列を指定した文字数分連結します。
[指定形式]
#include <string.h>
char *strncat(char *s1, const char *s2, size_t n);
[引数]
s1 連結される文字列へのポインタ
s2 連結する文字列へのポインタ
n 連結する文字数
[戻り値]
s1の値
[備考]
s2で指された文字列の先頭から最高n文字をs1で指された文字列の最後に付加します。s1で指された文字列の最後のヌル文字はs2の先頭文字で置き換えられます。
また、連結された後の文字列の最後には、必ずヌル文字が付加されます。