指定された2つの文字列を指定された文字分まで比較します。
[指定形式]
#include <string.h>
long strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
[引数]
s1 比較される文字列へのポインタ
s2 比較する文字列へのポインタ
n 比較する文字数の最大値
[戻り値]
s1で指された文字列>s2で指された文字列の時:正の値
s1で指された文字列==s2で指された文字列の時:0
s1で指された文字列<s2で指された文字列の時:負の値
[備考]
s1で指された文字列と、s2で指された文字列を最初のn文字以内の範囲で、その内容を比較します。
この比較は処理系定義です。