Everything

[アラーム・ハンドラ]タブ

RI600V4のアラーム・ハンドラ情報(アラーム・ハンドラ名,IDなど)を表示します。
図A―26  [アラーム・ハンドラ]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
RI600V4のアラーム・ハンドラ情報(アラーム・ハンドラ名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
アラーム・ハンドラ名
アラーム・ハンドラの現在状態を示すアイコン,およびアラーム・ハンドラの名前を以下の形式で表示します。
アイコン 名前
停止状態(STP 状態)
動作状態(STA 状態)
ID
アラーム・ハンドラのID を表示します。
状態
アラーム・ハンドラの現在状態を表示します。
TALM_STP
停止状態(STP 状態)
TALM_STA
動作状態(STA 状態)
残り時間
次に起動するまでの残り時間を表示します。時間の単位はミリ秒です。ただし、基本クロック割り込み周期の分母(tic_deno)が1の場合の単位は基本クロック数です。
起動アドレス
アラーム・ハンドラの起動アドレスを表示します。
拡張情報
アラーム・ハンドラの拡張情報を表示します。

[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
アラーム・ハンドラ名,ID,状態,残り時間,起動アドレス,拡張情報
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ID,残り時間,起動アドレス,拡張情報
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
ソースへジャンプ(起動アドレス)
エディタ パネルをオープンし,アラーム・ハンドラのソースを表示します。
逆アセンブルへジャンプ(起動アドレス)
逆アセンブル パネルをオープンし,アラーム・ハンドラの逆アセンブル結果を表示します。
表示項目のリセット
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。