Everything
 

詳細 ダイアログ(実行イベント)


イベント パネルで選択した実行系イベントの詳細情報の表示,および変更を行います。

図 A.42

詳細 ダイアログ(実行イベント)【Full-spec emulator】【E1】【E20】

図 A.43

詳細 ダイアログ(実行イベント)【シミュレータ】

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

イベント パネルにおいて,次のいずれかのイベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択

-

ハードウエア・ブレーク・イベント(実行系)

-

トレース・イベントの詳細情報内における開始/終了条件の実行系イベント

-

タイマ計測イベントの詳細情報内における開始/終了条件の実行系イベント

-

パフォーマンス計測イベントの詳細情報内における開始/終了条件の実行系イベント

[各エリアの説明]

(1)

イベント条件設定エリア

(a)

[アドレス条件]

アドレス条件の設定を行います。

比較条件

アドレス比較条件を指定します。

【Full-spec emulator】【E1】【E20】

設定値により,発生条件が変化します。

[アドレス一致(==)]:実行前

[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)]/[アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)]:実行後

デフォルト

現在の設定値

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

アドレス一致(==)

アドレスを[アドレス]で指定します。

アドレス以上 (>=)

【シミュレータ】

アドレス以下 (<=)

【シミュレータ】

アドレス範囲内 (<=Addresses<=)

アドレス範囲を[開始アドレス]と[終了アドレス]で指定します。

アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)

アドレス

 

アドレスを指定します。

[比較条件]において,[アドレス一致(==)]/[アドレス以上 (>=)]/[アドレス以下 (<=)]が指定された場合のみ表示されます。

デフォルト

現在の設定値

変更方法

キーボードからの直接入力

指定可能値

有効な範囲のアドレス式

開始アドレス

開始アドレスを指定します。

[比較条件]において,[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)]/[アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)]が指定された場合のみ表示されます。

デフォルト

現在の設定値

変更方法

キーボードからの直接入力

指定可能値

有効な範囲のアドレス式

終了アドレス

終了アドレスを指定します。

[比較条件]において,[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)]/[アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)]が指定された場合のみ表示されます。

デフォルト

現在の設定値

変更方法

キーボードからの直接入力

指定可能値

有効な範囲のアドレス式

アドレス・マスクを使用する

アドレス・マスクを設定するか否かを指定します。

[比較条件]において,[アドレス一致(==)]が指定された場合のみ表示されます。

デフォルト

現在の設定値

変更方法

ドロップダウン・リストによる選択

指定可能値

はい

アドレス・マスクを設定します。

いいえ

アドレス・マスクを設定しません。

マスク値

アドレス・マスク値を指定します。

なお,この項目は,[アドレス・マスクを使用する]に[はい]を選択した場合のみ表示されます。

デフォルト

現在の設定値

変更方法

キーボードからの直接入力

指定可能値

8桁までの16進数

(b)

[パス・カウント]【シミュレータ】

パス・カウント条件の設定を行います。

パス・カウント

 

パス・カウントを指定します。

パス・カウント分のイベント条件を満たした時点で,イベント成立となります。

デフォルト

現在の設定値

変更方法

キーボードからの直接入力

指定可能値

1~32768の10進数

(2)

説明エリア

イベント条件設定エリアで選択している項目の簡単な説明を表示します。

[ツールバー]

 

イベント条件設定エリアにおいて,すべてのカテゴリを表示します。

 

イベント条件設定エリアにおいて,すべてのカテゴリを非表示にしたのち,設定項目のみを昇順に並び変えます。

 

このボタンは常に無効です。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

ダイアログで指定した詳細設定を実行系イベントに設定し,このダイアログをクローズします。

キャンセル

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。