CAN受信デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E2】【E2 Lite】【E20】において,RS-CANモジュール全体にかかわる設定を行います。
CAN受信デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E2】【E2 Lite】【E20】において,ツールバーの[RS-CAN全体設定...]ボタンをクリック |
RS-CANモジュールのクロック・ソースを次のドロップダウン・リストより選択します。
指定したクロック・ソースの実際の周波数がドロップダウン・リストの下部に表示されます。
RS-CANのタイムスタンプ機能を使用するかどうかを指定します。
RS-CANのDLC(Data Length Code)チェック機能を使用するかどうかを指定します。
RS-CANのDLC置換機能を使用するかどうかを指定します。
本項目はDLCチェック機能を使用する場合のみ表示され,指定が可能となります。
|
このダイアログで設定したクロック・ソース,タイムスタンプ,DLCチェック機能,DLC置換機能の設定をCAN受信デバッグ パネル【Full-spec emulator】【E1】【E2】【E2 Lite】【E20】の[RS-CAN設定]エリアに反映します。 |
|