csplus.launch_debug_session
デバッグセッションを開始します。
[指定形式]
csplus.launch_debug_session(debug_config_name, block_download=False)
[引数]
引数
説明
debug_config_name
本バージョンではこの引数は無視されます。
block_download
デバッグセッション開始時にロードモジュールファイルのダウンロードをしない場合はTrueを指定します。
[戻り値]
本バージョンでは必ず0を返します。
[詳細説明]
-
block_download が False の場合,指定されたデバッグ構成でロードモジュールのダウンロードを行います。
block_download が True の場合,ロードモジュールをダウンロードしません。
[使用例]
>>> import sys
>>> sys.path.append("C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Plugins\PythonConsole\integration_service")
>>> import csplus
>>> csplus.connect()
>>> session_id = csplus.launch_debug_session("")
>>>