Everything

csplus.set_float_expression


指定された式に浮動小数点値を代入します。

[指定形式]

csplus.set_float_expression(session_id, expression, value)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

expression

値を代入する式を指定します。

value

代入する浮動小数点値を指定します。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

指定された式に浮動小数点値を代入します。

[使用例]

>>> csplus.set_float_expression(0, "floatVar", 10.1234)
>>> csplus.get_float_expression(0, "floatVar")
10.1234