CS+の起動
CS+ の起動からプロジェクトの作成までを行います。
1. CS+の起動
[スタート] → [すべてのプログラム] → [Renesas Electronics CS+] →
[CS+ for CC] を選択してCS+を起動します。
起動時に「ワンポイント・アドバイス」ダイアログが起ち上がります。参照したい方は[次へ]ボタンをクリックして参照してください。[OK]ボタンをクリックするとCS+の起動画面が表示されます。 |
ワンポイント・アドバイス |
スタート・パネルについて
新たな開発でCS+を使い始めるときは,”スタート・パネル”ボタン(下図)をクリックしてください。スタート・パネルが表示され,新しいプロジェクトを作成したり,最近使ったプロジェクトや,お気に入りのプロジェクトを開いたりなど,簡単にプロジェクトを作成/開くことが可能です。(はじめてCS+をインストールして,起動した場合には,スタート・パネルが表示されますが,一度プロジェクトを作成した後は,起動後に最新のプロジェクトが開きます。)