プロジェクト・ツリー上のボタンで,ファイル,およびカテゴリ・ノードの表示順を変更することができます。
図 2.59  | ツールバー(プロジェクト・ツリー パネル)  | 
 
 
プロジェクト・ツリー パネルのツールバーで,以下のいずれかのボタンを選択してください。
| 
 | 
 | 
| 
 
 
  
 
  
 
  
 | 
 
カテゴリ・ノード,およびファイルを名前順でソートします。 
 
		:	昇順 
 
		:	降順 
 
		:	昇順 
 | 
| 
 
 
  
 
  
 
  
 | 
 
カテゴリ・ノード,およびファイルをタイムスタンプ順でソートします。 
 
		:	降順 
 
		:	昇順 
 
		:	降順 
 | 
| 
 
 
  
 | 
 
カテゴリ・ノードとファイルをユーザが指定した順で表示します(デフォルト)。 
カテゴリ・ノード,およびファイルをドラッグ・アンド・ドロップすることにより,表示順を任意に変更することができます。 
 |