sns_dsp

概要

ディスパッチ禁止状態の参照

C言語形式

 BOOL      sns_dsp ( void );
 

アセンブリ言語形式

 CALL    !!_sns_dsp
 

パラメータ

なし

機能

本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(ディスパッチ禁止状態,ディスパッチ許可状態)を獲得します。

なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:ディスパッチ禁止状態,FALSE:ディスパッチ許可状態)”が返されます。

備考 ディスパッチ禁止状態へはdis_dspを発行することにより,ディスパッチ許可状態へはena_dspを発行することにより遷移します。

戻り値

マクロ

数値

意味

TRUE

1

正常終了(ディスパッチ禁止状態)

FALSE

0

正常終了(ディスパッチ許可状態)