.SET


絶対式の値を持つネームを定義します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
ネーム
.SET
絶対式
[; コメント]

[機能]

オペランド欄に指定した絶対式の値を持つネームを定義します。

[用途]

-

ソース・プログラム中で使用する数値データをネームとして定義し,機械語命令や疑似命令のオペランドに数値データの代わりに記述できます。

-

ソース・プログラム中で頻繁に使用する数値データはネームとして定義しておくと,ソース・プログラム中のあるデータ値を変更しなければならない場合に,そのネームのオペランド値を変更するだけですみます。

[詳細説明]

-

.SET疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。

-

ネームは再定義可能なネームです。

-

.SET疑似命令で生成したネームは.PUBLIC疑似命令で外部定義することができません。

-

オペランドの記述は「(a) 絶対式」に従います。値として不正な記述をした場合はエラーとします。

-

オペランドの絶対式に指定できる値の範囲は0x00000000〜0xFFFFFFFFです。

-

.EQU疑似命令とは異なり,ビット位置指定を持つシンボルは定義できません。

-

オペランドに演算結果がリロケータブル項となる演算子は記述できません。

[使用例]

定数式の指定

SYM1    .SET    10
        MOV     A, #SYM1

 

SFR略号の指定

SYM2    .SET    P0
        MOV     SYM2, #2