2.14.4 測定可能時間の範囲

Run-Breakタイマ・イベント(「2.14.2 実行開始から停止までの実行時間を計測する」参照),またはタイマ計測イベント(「2.14.3 任意区間の実行時間を計測する」参照)によるタイマ計測の測定可能時間の範囲は次のとおりです。

表 2.16

測定可能時間の範囲

デバッグ・ツール

Run-Breakタイマ・イベント

タイマ計測イベント

E1(Serial)/E1(JTAG)/
E20(Serial)/E20(JTAG)
【RX600シリーズ】

最小

100マイクロ秒

最小

最大

約72時間

最大

CPUクロック周波数に依存

32ビットカウンタ×2チャネル or

64ビットカウンタ×1チャネル

オーバフロー検出あり

E1(Serial)/E1(JTAG)/
E20(Serial)/E20(JTAG)
【RX200シリーズ】

最小

100マイクロ秒

最小

最大

約72時間

最大

CPUクロック周波数に依存

24ビットカウンタ×1チャネル

オーバフロー検出あり

シミュレータ

CPUクロック周波数に依存

64ビットカウンタ

オーバフロー検出あり

CPUクロック周波数に依存

64ビットカウンタ

オーバフロー検出あり