2.22.10 ロックビット【ロックビット実装マイクロコントローラ】

(1)

ダウンロード時のロックビット解除について

ロックビットを設定したフラッシュROM領域に対してユーザ・プログラムをダウンロードする場合,E1/E20/EZエミュレータはダウンロードデータがあるブロックのロックビットを解除してからダウンロードします。

(2)

ダウンロード完了後のロックビット復帰について

プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブ上の[システム]【E1】【E20】【EZ Emulator】カテゴリ内[内蔵プログラムROMを書き換えるプログラムをデバッグする]プロパティの設定により動作が異なります。

-

[はい]の場合

ダウンロード完了後にロックビットを元の設定に復帰します。

-

[いいえ]の場合

ダウンロード完了後にロックビットを再設定せず解除したままとなります。