2.22.3 エンディアン選択レジスタ(MDEB, MDES)について【RX71M, RX651, RX65N, RX64M, RX62x, RX630, RX631, RX63N, RX63T, RX634, RX210, RX21A, RX220, RX23x, RX24T, RX110, RX111, RX113, RX130】

エンディアン選択レジスタ(MDEB, MDES)は,プロパティ パネル[接続用設定]タブ上の[CPUの動作モード]【E1】【E20】【EZ Emulator】カテゴリ内[エンディアン]プロパティ(シミュレータの場合は,プロパティ パネル[接続用設定]タブ上の[エンディアン]【シミュレータ】カテゴリ内[CPUエンディアン]プロパティ)にて設定するエンディアン情報がデバッグする動作モードに対応したレジスタへ書き込まれます。

シングルチップモードでデバッグする場合,エンディアン選択レジスタS(MDES)をメモリ パネル等で書き換えることはできません。ユーザブートモードでデバッグする場合,エンディアン選択レジスタB(MDEB)をメモリ パネル等で書き換えることはできません。