プラグインの管理 ダイアログ


本製品の起動時に読み込むプラグインを設定します。

注意

本ダイアログにおける設定は,本製品の次回起動時に有効となります。

図 A.60

プラグインの管理 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[ツール]メニュー→[プラグインの管理...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

タブ選択エリア

タブを選択することにより,プラグイン一覧エリアに表示するプラグインが切り替わります。

本ダイアログには,以下のタブが存在します。

(2)

プラグイン一覧エリア

本製品の起動時に読み込むプラグインを設定します。

表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。

備考

本エリアの左上に表示されるボタンをクリックすると,すべてのチェック・ボックスの選択状態を変更することができます。

 

すべてのチェック・ボックスを選択します。

 

すべてのチェック・ボックスの選択を解除します。

 

すべてのチェック・ボックスの選択状態を反転します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

変更した設定内容を破棄し,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。